Avería térmica y eléctrica versus confiabilidad del Ta2O5 en ambas condiciones: polarización bipolar

Avería térmica y eléctrica versus confiabilidad del Ta2O5 en ambas condiciones: polarización bipolar
Escrito por: P. Vašina | T. Zedníček | Z. Sita | J. Sikula | J. Pavelka
Abstracto:
Nuestra investigación de averías está orientada principalmente a encontrar parámetros básicos que describan el fenómeno, así como su impacto en la confiabilidad y calidad del producto final, que es un capacitor de tantalio "BUEN". Básicamente, la ruptura puede producirse mediante una serie de procesos sucesivos: ruptura térmica debido al aumento de la conductancia por calentamiento Joule, avalancha y ruptura de emisión de campo, colapso electromecánico debido a las fuerzas de atracción entre electrodos, deterioro electroquímico, formación de dendritas, etc. La rotura causa destrucción en el aislante y a través de los electrodos principalmente por fusión y evaporación, seguidas a veces por ignición. Se puede identificar la naturaleza de la avería a partir de las características VA. Por lo tanto, hemos investigado los parámetros de funcionamiento tanto en el modo normal, Ta es un electrodo positivo, como en el modo inverso con Ta como electrodo negativo. En el modo inverso hemos informado que la ruptura térmica se inicia mediante un aumento de la conductancia eléctrica por calentamiento Joule. En consecuencia, siguió un ciclo de retroalimentación que consta de temperatura – conductividad – corriente – calor Joule – temperatura. En modo normal, una falla eléctrica puede ser estimulada por un aumento de la conductancia eléctrica en un canal mediante un pulso eléctrico y la carga almacenada conduce a la destrucción de la muestra. Ambas averías tienen un comportamiento estocástico y difícilmente pueden localizarse de antemano.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO