La historia de la tecnología de desplazamiento del aislamiento
Escrito por: Hank Merkle
Abstracto:
La necesidad de conectar físicamente piezas de metal existe desde hace miles de años. En la era moderna de la electrónica, el requisito de conexión física se ve agravado por la necesidad de una ruta eléctrica de baja resistencia. En ambos casos, el proceso de soldadura ha demostrado ser una solución excelente y probada en el tiempo, con evidencia que se remonta al año 4,000 a.C. Soldar dos componentes metálicos significa que la unión se calienta y se deposita un metal de aportación con un punto de fusión más bajo que las piezas constituyentes para completar la conexión.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
La necesidad de conectar físicamente piezas de metal existe desde hace miles de años. En la era moderna de la electrónica, el requisito de conexión física se ve agravado por la necesidad de una ruta eléctrica de baja resistencia. En ambos casos, el proceso de soldadura ha demostrado ser una solución excelente y probada en el tiempo, con evidencia que se remonta al año 4,000 a.C. Soldar dos componentes metálicos significa que la unión se calienta y se deposita un metal de aportación con un punto de fusión más bajo que las piezas constituyentes para completar la conexión.