Evaluación de electrolíticos de tantalio como reemplazos de MLCC en aplicaciones de alta capacitancia

Abstracto:

A lo largo de los años, los condensadores cerámicos se han utilizado indistintamente con el tantalio en muchas aplicaciones, siendo la cerámica de clase II la única tecnología electrostática que puede alcanzar los altos valores de capacitancia típicamente asociados con los condensadores electrolíticos. Pero debido a la escasez de MLCC, actualmente nos encontramos en un punto en el que los diseñadores están reconsiderando los condensadores electrolíticos para aplicaciones que habían cambiado a cerámica de clase II en los últimos años.

Sin embargo, la migración de diseños de circuitos de MLCC a electrolíticos de tantalio requiere una comprensión de múltiples cuestiones que afectan el rendimiento de estos diferentes estilos de condensadores en la aplicación prevista. Este artículo analiza los parámetros clave que diferencian estas dos categorías de condensadores en las diversas funciones que desempeñan en aplicaciones de suministro de energía (bypass, filtrado, desacoplamiento, retención masiva y potencia de pulso). No solo describe la gama de valores paramétricos, características y opciones asociadas con los MLCC y los electrolíticos de tantalio, sino también las diferencias subyacentes en la construcción del dispositivo y las propiedades de los materiales que explican las diferencias en el rendimiento y las capacidades del dispositivo.

La discusión sobre electrolíticos cubre los tipos de óxido de tantalio y niobio y se explican las diferencias en estos dos sistemas de materiales. Además de las explicaciones sobre la física y la química de los dispositivos, aquí se proporcionan detalles sobre los formatos de empaquetamiento de capacitores y el modelado de capacitores. Toda esta información está destinada a ayudar a los diseñadores a evaluar la viabilidad de los condensadores electrolíticos como reemplazo de los MLCC en el suministro de energía y otras aplicaciones de alta capacitancia.

Publicación:

How2Power.com

Publicado:

2019 de febrero

Enlace del artículo:

http://www.how2power.com/pdf_view.php?url=/newsletters/1902/articles/H2PToday1902_design_AVX.pdf