Los supercondensadores admiten circuitos integrados de recolectores de energía en miniatura para alimentar dispositivos ULP

RESUMEN
Varias tendencias electrónicas individuales se han unido para crear circuitos de gestión de energía de bajo costo y fáciles de implementar, capaces de controlar totalmente el suministro de energía de la energía captada y recolectada suministrada a cargas pequeñas. Estos circuitos pueden extender significativamente la vida útil de una batería que alimenta la carga o reemplazarla por completo. Entre las tendencias que impulsan los módulos de energía aprovechados prácticos y de bajo costo se encuentran:
  • el desarrollo de circuitos integrados de potencia ultrabaja (ULP)
  • la capacidad de crear convertidores dc-dc eficientes de potencia ultrabaja con lógica de control, lo que permite funciones inteligentes de medición y gestión de energía.
  • la introducción de dispositivos de almacenamiento de alta capacitancia en tamaños miniatura.

Este artículo se basa en un trabajo anterior que analiza los beneficios de la tecnología ULP IC. Aquí, analizaremos el rendimiento y las características de un circuito de barrido/recolección para alimentar el equivalente de un circuito integrado ULP y documentaremos su rendimiento utilizando supercondensadores de celdas prismáticas, supercondensadores de lata radial y condensadores de tantalio de valor extendido. El circuito de gestión de energía investigado se compone de un CI de gestión de energía (el e-peas AEM10330) y cuatro componentes pasivos: tres condensadores y un inductor. Comenzamos describiendo las capacidades del CI de gestión de energía y el circuito de aplicación asociado.

Luego analizamos las características eléctricas de los tres tipos de condensadores mencionados anteriormente, cada uno de los cuales puede usarse para almacenar el exceso de energía recolectada por el chip y así extender el funcionamiento del circuito de recolección de energía. Como explicamos, los diferentes tipos de capacitores se adaptan a diferentes requisitos de aplicación, y la reducción de voltaje es una consideración clave para garantizar la confiabilidad del capacitor. Finalmente, presentamos resultados experimentales para ilustrar el rendimiento permitido por los supercondensadores y los condensadores de tantalio, seguido de un resumen de las conclusiones clave de esta discusión.

LIBERACIÓN
How2Power.com
PUBLICADO
de diciembre de 2023.
ENLACES DIRECTOS A ARTÍCULOS
Visitar el sitio web del artículo
PRODUCTOS RELACIONADOS
Ver detalles del producto