Algunas observaciones sobre la calidad de los MLCC recientes experimentada en Europa, incluida una discusión sobre dos tipos de análisis Dpa
Escrito por: Dr. Phil Ward
Abstracto:
Un estudio de la calidad del MLC europeo mediante dos tipos de análisis DPA muestra que las formulaciones más nuevas de 2F4 (Z5U) son tan confiables como las formulaciones C0G (NP0) y 2C1 (X7R). Estas nuevas formulaciones 2F4 tienen una estructura de grano pequeño y baja porosidad que funcionan excelentemente en la prueba de vida útil a 2xRV y con una humedad de carga de 85 °C/85 % de humedad relativa a RV.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Un estudio de la calidad del MLC europeo mediante dos tipos de análisis DPA muestra que las formulaciones más nuevas de 2F4 (Z5U) son tan confiables como las formulaciones C0G (NP0) y 2C1 (X7R). Estas nuevas formulaciones 2F4 tienen una estructura de grano pequeño y baja porosidad que funcionan excelentemente en la prueba de vida útil a 2xRV y con una humedad de carga de 85 °C/85 % de humedad relativa a RV.