Los condensadores de tantalio SMD superan el límite de 200 grados C para funcionamiento continuo
Escrito por: R. Faltus | T. Zedníček
Abstracto:
Los condensadores son una de las partes clave de cualquier dispositivo y sistema electrónico. Las funciones principales de los capacitores incluyen suavizar el voltaje de la fuente de alimentación, soportar fuentes de energía cuando se demanda un pulso de corriente alto, bloquear un voltaje de CC en las rutas de la señal, filtrar, etc. Para asegurar la funcionalidad requerida de un sistema no podemos omitir los capacitores y son válidos para alta aplicaciones de temperatura también. En la industria minera de petróleo y gas se necesitan condensadores de alta temperatura para el convertidor CC/CC de los cabezales de perforación que están sujetos a un aumento de la temperatura ambiente con la profundidad. Por lo tanto, cuanto más alta sea la temperatura de funcionamiento permitida del condensador usado y otras partes pasivas y activas, más recursos situados más profundos serán accesibles.
Los condensadores de tantalio sólido son conocidos por su excelente confiabilidad, robustez y parámetros estables. Por lo tanto, se trata de una tecnología de condensadores muy adecuada para futuras investigaciones y desarrollos destinados a mejorar las temperaturas de funcionamiento hasta 200 ºC. Este artículo describe un concepto novedoso de capacitor de 200ºC y el desarrollo técnico y los procesos para mejorar la temperatura de funcionamiento de un capacitor de tantalio sólido. La estabilidad de los principales parámetros del condensador a alta temperatura ambiente es una condición esencial para un producto valioso.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Los condensadores son una de las partes clave de cualquier dispositivo y sistema electrónico. Las funciones principales de los capacitores incluyen suavizar el voltaje de la fuente de alimentación, soportar fuentes de energía cuando se demanda un pulso de corriente alto, bloquear un voltaje de CC en las rutas de la señal, filtrar, etc. Para asegurar la funcionalidad requerida de un sistema no podemos omitir los capacitores y son válidos para alta aplicaciones de temperatura también. En la industria minera de petróleo y gas se necesitan condensadores de alta temperatura para el convertidor CC/CC de los cabezales de perforación que están sujetos a un aumento de la temperatura ambiente con la profundidad. Por lo tanto, cuanto más alta sea la temperatura de funcionamiento permitida del condensador usado y otras partes pasivas y activas, más recursos situados más profundos serán accesibles.
Los condensadores de tantalio sólido son conocidos por su excelente confiabilidad, robustez y parámetros estables. Por lo tanto, se trata de una tecnología de condensadores muy adecuada para futuras investigaciones y desarrollos destinados a mejorar las temperaturas de funcionamiento hasta 200 ºC. Este artículo describe un concepto novedoso de capacitor de 200ºC y el desarrollo técnico y los procesos para mejorar la temperatura de funcionamiento de un capacitor de tantalio sólido. La estabilidad de los principales parámetros del condensador a alta temperatura ambiente es una condición esencial para un producto valioso.