Optimización del rendimiento de la antena mediante el uso de condensadores de alta tolerancia y Q alta

Optimización del rendimiento de la antena mediante el uso de condensadores de alta tolerancia y Q alta
Escrito por: Ron Demcko
Abstracto:
La adaptación de antenas es un aspecto importante de cualquier sistema de RF. Pensando en términos tradicionales, una antena diseñada y adaptada adecuadamente aumenta la distancia operativa del producto inalámbrico. Las antenas bien adaptadas pueden transmitir más potencia de la radio y, por lo tanto, transmiten a distancias más largas. Asimismo, una antena bien adaptada permite la máxima transferencia de energía desde la antena receptora al extremo frontal del receptor. De esta manera, se permiten mejores características de recepción para el sistema.

Pero el uso de un condensador también puede tener un gran impacto en el tamaño físico de una antena. Si el objetivo es una antena compacta e integrada, el uso de un "sombrero de copa" de capacitancia en una antena plana F invertida puede reducir el tamaño de la antena en un 30% o más. Esta combinación permite optimizar los patrones de radiación y la eficiencia. Además, el uso de un 'sombrero de copa' de capacitancia puede coincidir con una antena que es incluso más pequeña que un tamaño F invertido ideal para la banda de interés. En este caso, el condensador puede permitir tanto reducir el tamaño de la antena como optimizar el sistema. Se debe tener cuidado al elegir el mejor condensador para cualquier tipo de aplicación de carga o adaptación de antena.

Existe una clase de condensadores de película delgada, de tamaño pequeño y de alta Q que permiten la selección de valores de capacitancia infinitos y un rendimiento exigente de lote a lote. Estas características de rendimiento se combinan para brindar a los diseñadores una opción atractiva en optimización y adaptación de antenas.

DESCARGAR PAPEL BLANCO