Nueva y revolucionaria antena LDS Tulip de banda ultra ancha galardonada

La nueva antena Tulip patentada de banda ultra ancha (UWB) para montaje en superficie y sobre el suelo es un nuevo diseño revolucionario que aprovecha la tecnología de estructuración directa por láser (LDS) y ofrece una precisión incomparable en aplicaciones UWB de 6.0 a 8.5 GHz.
Serie 9002305L0-L01K

FOUNTAIN INN, SC (7 de octubre de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó al mercado la nueva e innovadora antena LDS Tulip de banda ultra ancha (UWB) de montaje en superficie, sobre el suelo (9002305L0-L01K) para aplicaciones de 6.0 a 8.5 GHz. Mundo integrado de América del Norte .

Cuando se presentó en Embedded World en Nuremberg, Alemania, el 9 de abril de 2024, donde un panel de jueces independiente compuesto por reconocidos especialistas en electrónica y líderes de opinión de la industria lo seleccionó como destinatario de un Premio a la excelencia electrónica 2024 para especificadores electrónicosEl stock, incluidas las muestras, acaba de ponerse a disposición a través de DigiKey y Mouser.

La nueva y novedosa antena UWB LDS Tulip está fabricada utilizando Tecnología de estructuración directa por láser (LDS)Este proceso permite a KYOCERA AVX crear trazas conductoras en estructuras 3D complejas con patrones únicos y desarrollar antenas que entregan numerosas ventajas, que incluye un ahorro sustancial de espacio y peso, una precisión y exactitud incomparables y un rendimiento optimizado. Como resultado, la nueva antena Tulip funciona como una antena tanto a bordo como en tierra, caracterizada por un patrón de radiación omnidireccional con una estabilidad de fase de 360° excepcional, un retardo de grupo constante y una polarización lineal, todo lo cual desempeña un papel crucial en la reconstrucción de la señal y mejora aún más la precisión de los sistemas UWB de bajo consumo, corto alcance y gran ancho de banda.

Sus características superiores de retardo de grupo y distribución de fase mejoran la precisión de la diferencia de fase de llegada (PDoA), lo que se traduce en servicios mejorados a nivel de sistema, como el ángulo de llegada (AoA) y el tiempo de vuelo (ToF), maximiza la precisión de la localización del dispositivo en el espacio y garantiza una comunicación segura con dicho dispositivo. Además, dadas sus capacidades terrestres, se puede colocar en cualquier lugar de una PCB, incluido el centro de la placa y sobre metal, lo que permite una mayor flexibilidad de diseño en comparación con las antenas estrictamente fuera del suelo, que requieren distancia al suelo y, como tal, se colocan a lo largo de los perímetros de las PCB.

La antena UWB LDS Tulip tiene un formato pequeño que mide 6.40 x 6.40 x 5.58 mm, pesa aproximadamente 0.1 g y admite el montaje SMT de selección y colocación. También cumple con las últimas versiones de las regulaciones RoHS y REACH y está optimizada para aplicaciones UWB de 6.0 a 8.5 GHz, como ciudades inteligentes, movilidad, comercio minorista, seguimiento de activos, atención médica, fitness, seguridad, dispositivos portátiles y operaciones de conectividad, incluidas la telemática y otras aplicaciones de Internet de las cosas (IoT).

“La tecnología LDS nos permitió desarrollar una antena compacta de banda ultra ancha con una fase constante que ofrece una precisión incomparable en sistemas UWB y que no puede ser replicada por las antenas tradicionales de metal estampado o circuito impreso flexible”, afirmó Carmen Redondo, directora de marketing global de antenas en KYOCERA AVX. “La capacidad de integrar diseños mecánicos complejos en formas tridimensionales en miniatura nos permite optimizar el tamaño, el rendimiento y las emisiones de la antena incluso en diseños extremadamente pequeños y de formas extrañas, satisfacer las especificaciones regulatorias y de los clientes con mayor facilidad y ayudar a los clientes en varios segmentos de la industria de la tecnología inteligente en rápida expansión a mejorar el tiempo de comercialización”.

Cuando se instala en una PCB de 40 x 40 mm, la antena UWB LDS Tulip generalmente exhibe un retraso de grupo máximo de 2 ns, una ganancia de pico de 4.3 dBi, un manejo de potencia de onda continua (CW) de 2 W y una eficiencia promedio del 61 %.

La antena también está patentada y producida en Corea del Sur.

Para más información sobre Nueva antena Tulip LDS de banda ultra ancha a bordo y en tierra de KYOCERA AVX (9002305L0-L01K) para aplicaciones de 6.0 a 8.5 GHz, visite los enlaces integrados en todo el texto o, si asiste Mundo integrado de América del NorteVisite KYOCERA AVX en el stand 2123-D. Para realizar pedidos, visite Mouser y DigiKey. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.