Disponible en el sitio web de AVX, la nueva aplicación de interconexión interactiva 3-D ofrece a los usuarios varias formas intuitivas de acceder a un conjunto completo y visualmente atractivo de información de productos, incluidos ejemplos de aplicaciones que se extienden a través de siete segmentos de mercado; representaciones de productos digitales en 3D interactivas, animadas y anotadas; y páginas de productos, hojas de datos y catálogos relevantes.

FOUNTAIN INN, SC (14 de julio de 2021) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, ha lanzado una nueva aplicación de interconexión interactiva 3-D. Disponible en el sitio web de AVX y accesible a través de computadora, tableta o teléfono inteligente, el nuevo Aplicación de interconexión interactiva 3-D proporciona a los usuarios varias formas intuitivas diferentes de acceder a un conjunto completo y visualmente atractivo de información de productos para una amplia selección de su cartera comprobada de conectores placa a placa, cable a placa y cable a cable, incluidos ejemplos de aplicaciones. extendiéndose a siete segmentos de mercado; representaciones de productos digitales en 3D interactivas, animadas y anotadas; y páginas de productos, hojas de datos y catálogos relevantes.
Presentada como un complejo hospitalario representado digitalmente que los usuarios pueden rotar, cambiar de tamaño y ajustar el ángulo fácilmente, la nueva aplicación de interconexión interactiva 3-D ofrece tres herramientas de navegación principales: un menú de segmento de mercado codificado por colores ubicado en la parte inferior de la ventana de la aplicación , instantáneas etiquetadas de varios interiores digitales diferentes dentro del hospital y un menú expandible organizado por estilo de conexión y accesible a través del ícono de menú en la esquina superior derecha de la ventana de la aplicación.
Cada uno de los siete botones de segmento de mercado en el menú de navegación codificado por colores (iluminación, dispositivos portátiles industriales, red inteligente, edificios comerciales, transporte, médicos y máquinas y controles industriales) corresponde a un punto de color en el hospital representado digitalmente para proporcionar algunos contexto visual y al pasar el cursor sobre una selección (por ejemplo, dispositivos portátiles industriales) aparecen en la pantalla ejemplos de aplicaciones (por ejemplo, terminales, escáneres, computadoras, grabadores de datos y lectores de códigos de barras). Al hacer clic en un botón de segmento de mercado, se aísla el punto correspondiente en la imagen del hospital y, al hacer clic en ese punto, se abre un menú emergente que contiene una lista completa de productos AVX Interconnect adecuados para aplicaciones dentro del segmento de mercado seleccionado, así como enlaces directos a los sitios dedicados. Página de producto AVX y animación de producto 3-D comentada* para cada producto (*si hay alguna disponible), y una herramienta de clasificación que permite a los usuarios limitar la lista completa con hasta cinco características definitorias: estilo de conexión (es decir, placa a placa, cable a placa o cable a cable), tecnología de conexión (p. ej., borde de tarjeta, compresión o IDC), tipo de configuración (p. ej., vertical, horizontal, caja de conexiones o cable pasante), formato de conexión (es decir, conector completo o contacto STRIPT) y clasificación de corriente (por ejemplo, hasta 3 A, 6 A, 10 A o 20 A).
Al hacer clic en cualquiera de las seis instantáneas interiores etiquetadas que aparecen en la imagen interactiva en 3-D del hospital (Unidad de cuidados intensivos, sala de operaciones, tomografía computarizada, recepción, sala de hospital y sala de servidores), permite a los usuarios ingresar virtualmente y navegar a través de la sala seleccionada. interiores, donde verán los mismos puntos de segmento de mercado codificados por colores utilizados en el exterior del hospital en ejemplos de aplicaciones específicas (por ejemplo, accesorios de iluminación empotrados, señales de salida, cámaras de seguridad y cabinas y controles de ascensores). Al hacer clic en cualquiera de estos puntos, también se abrirá el menú emergente correspondiente para el segmento de mercado seleccionado y se proporcionará a los usuarios la misma lista completa de productos AVX Interconnect potencialmente adecuados, herramientas de clasificación para limitar las selecciones y enlaces directos a páginas de productos y 3-D. animaciones del producto para obtener más información.
Finalmente, al hacer clic en el ícono de menú en la esquina superior derecha de la ventana de la aplicación, se muestra un menú expandible organizado por estilo de conexión (placa a placa, cable a placa y cable a cable) y que incluye enlaces directos a Representaciones de productos en 3D digitales interactivas, animadas y anotadas que se pueden ver como videos o progresiones de escenas paso a paso que permiten a los usuarios interactuar con las diversas imágenes de productos en 3D y anotaciones incrustadas (representadas en diapositivas aplicables con opciones en las que se puede hacer clic). puntos azules) a su propio ritmo. Cada imagen de producto en 3-D se puede rotar, cambiar de tamaño y ver desde cualquier ángulo, al igual que la imagen del complejo hospitalario que los usuarios pueden volver a visitar rápidamente a través de la selección "Mapa 3-D" en este menú expandible, y cada diapositiva de progresión de video y escena. también incluye enlaces directos a la página del producto dedicada y al catálogo de productos del producto mostrado en la esquina inferior izquierda de la ventana de la aplicación.
“Nuestra nueva aplicación de interconexión interactiva 3-D brinda a los usuarios una facilidad de acceso sin precedentes a un conjunto completo y visualmente atractivo de información de productos interactiva y en profundidad para una amplia selección de nuestra amplia cartera de productos diseñados por expertos, probados en el tiempo y en el campo. Conectores probados placa a placa, cable a placa y cable a cable optimizados para su uso en aplicaciones dentro de los mercados médico, de transporte, de iluminación, de redes inteligentes, de edificios comerciales y de maquinaria, dispositivos y control industrial”. dijo Ara Zadoorian, gerente de marketing de productos de AVX Interconnect. “Además, al hacer que sea rápido y fácil encontrar productos AVX Interconnect ideales para un área de aplicación específica, limitar los resultados de búsqueda utilizando hasta cinco parámetros de producto diferentes, interactuar con representaciones digitales 3D interactivas y anotadas y acceder a productos relevantes. páginas, hojas de datos y catálogos, nuestra nueva aplicación de interconexión interactiva 3-D también actúa como una herramienta eficaz para ferias y exposiciones virtuales y otras instancias en las que no es posible reunirse con los clientes cara a cara”.
Para obtener más información sobre la nueva aplicación de interconexión interactiva 3-D de AVX, haga clic en los botones a continuación. Para cualquier otra consulta, visite Contáctenos, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, Síguenos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como nosotros en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.