Condensadores de baja inductancia para desacoplamiento de alta velocidad
Escrito por: Robert Lu
Abstracto:
Los circuitos integrados (CI) modernos consumen energía a velocidades que varían rápidamente debido a la densidad de los circuitos a bordo y la velocidad extrema a la que pueden operar. Se requieren fuentes de alimentación para responder a estos cambios en la corriente de carga mientras se mantiene un voltaje de funcionamiento constante. Esta tarea se vuelve cada vez más difícil a medida que crece la complejidad de las redes de distribución de energía y el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) requiere optimización para la inductancia y capacitancia parásitas. Por lo tanto, cualquier holgura en el rendimiento de la fuente de alimentación debe ser absorbida por el condensador de desacoplamiento tan común. Como se muestra en la Figura 1, un condensador de desacoplamiento es simplemente una capacitancia paralela adicional que proporciona un voltaje y una fuente de corriente estables cuando la fuente de alimentación principal no puede ajustarse lo suficientemente rápido o está demasiado lejos para funcionar correctamente.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Los circuitos integrados (CI) modernos consumen energía a velocidades que varían rápidamente debido a la densidad de los circuitos a bordo y la velocidad extrema a la que pueden operar. Se requieren fuentes de alimentación para responder a estos cambios en la corriente de carga mientras se mantiene un voltaje de funcionamiento constante. Esta tarea se vuelve cada vez más difícil a medida que crece la complejidad de las redes de distribución de energía y el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) requiere optimización para la inductancia y capacitancia parásitas. Por lo tanto, cualquier holgura en el rendimiento de la fuente de alimentación debe ser absorbida por el condensador de desacoplamiento tan común. Como se muestra en la Figura 1, un condensador de desacoplamiento es simplemente una capacitancia paralela adicional que proporciona un voltaje y una fuente de corriente estables cuando la fuente de alimentación principal no puede ajustarse lo suficientemente rápido o está demasiado lejos para funcionar correctamente.