Tecnología AVX de vanguardia en condensadores de película
Escrito por: Masato Nishikiori
Abstracto:
Con la llegada de los plásticos a mediados del siglo XX, se introdujo el condensador de película como un salto tecnológico con respecto a los diseños tradicionales basados en papel. Los condensadores de película utilizan una fina película de plástico como dieléctrico que separa varios electrodos metálicos. Los electrodos se depositan directamente sobre la película (metalización) o se construyen a partir de láminas metálicas separadas. El sándwich de metal plástico se enrolla en una bobina y se deposita una capa de contacto terminal para conectar todas las capas individuales del condensador en paralelo de manera efectiva.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Con la llegada de los plásticos a mediados del siglo XX, se introdujo el condensador de película como un salto tecnológico con respecto a los diseños tradicionales basados en papel. Los condensadores de película utilizan una fina película de plástico como dieléctrico que separa varios electrodos metálicos. Los electrodos se depositan directamente sobre la película (metalización) o se construyen a partir de láminas metálicas separadas. El sándwich de metal plástico se enrolla en una bobina y se deposita una capa de contacto terminal para conectar todas las capas individuales del condensador en paralelo de manera efectiva.