CES 2023 marca el primer año de participación de KYOCERA AVX en este legendario evento de la industria. Los aspectos más destacados de la exhibición incluyen soluciones avanzadas de antenas y componentes de RF para aplicaciones de IoT, 5G, atención médica, electrónica de consumo y comunicaciones por satélite, así como soluciones avanzadas de sensores y control para aplicaciones de electromovilidad.
FOUNTAIN INN, SC (3 de enero de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, está exponiendo en CES 2023, que tendrá lugar del jueves 5 de enero al domingo 8 de enero en Las Vegas.
CES se ha ganado la reputación de ser un campo de pruebas para tecnologías innovadoras e innovadores globales y es ampliamente reconocido como uno de los eventos tecnológicos más influyentes del mundo. El programa de la conferencia de 2023 destacará los avances en inteligencia artificial y robótica, medio ambiente y sostenibilidad, metaverso y juegos, salud digital, tecnología de vehículos y movilidad avanzada, entretenimiento y transmisión en el hogar, hogar inteligente y estilo de vida, la economía de los creadores, NFT y Web3. La conferencia y exposición también abordará la tecnología alimentaria, la tecnología espacial, las ciudades inteligentes, el comercio minorista digital, la ciberseguridad, las comunicaciones móviles y 5G, y la tecnología deportiva.
CES 2023 marca el primer año de participación de KYOCERA AVX en este legendario evento de la industria, que consistirá en una exhibición principal en el stand #11123, una exhibición conjunta en el Láser KYOCERA SLD stand (#7075) y una mesa redonda en asociación con el IMC IoT M2M Council. El panel, "IoT sanitario: dispositivos portátiles, aplicaciones y más” se grabará en el stand de IMC (#11155) el viernes 6 de enero y contará con la participación de Carmen Redondo, Directora de Marketing Global – Antenas de KYOCERA AVX.
Las exhibiciones de KYOCERA AVX contarán con representantes como Carmen Redondo y Greg Dalton, directora senior de ventas globales - Soluciones de RF, KYOCERA AVX, y Paul Rudy, cofundador y director de marketing de KYOCERA SLD Laser, y exhibirán:
- Antenas KYOCERA AVX diseñadas para proporcionar un rendimiento óptimo en aplicaciones de IoT, 5G, redes, atención médica, electrónica de consumo y comunicaciones por satélite.
- La amplia gama de componentes RF avanzados de KYOCERA AVX optimizados para su uso en aplicaciones 5G, incluidos Condensadores de banda ultraancha serie UBC y una variedad de filtros, resistencias, inductores y acopladores.
- Diseños de referencia de antenas. desarrollado con socios industriales de KYOCERA AVX para acelerar los ciclos de comercialización de los clientes para las tecnologías 5G, LTE-M, Wi-Fi y wBMS.
- El avanzado proceso de fabricación de estructuración directa por láser (LDS) de KYOCERA AVX, que despliega trazas conductoras en plástico moldeado por inyección y, a diferencia del metal estampado y los circuitos impresos flexibles de la competencia, permite la integración de diseños mecánicos complejos en formas 3D en miniatura y reduce los costos de ensamblaje.
- Las soluciones de administración de energía de KYOCERA SLD Laser para electromovilidad aplicaciones.
Los aspectos más destacados de la exhibición incluirán:
- Muestras de nuevos productos KYOCERA AVX que se lanzarán al mercado en 2023, incluido el nuevo A-Series AEC-Q200 antenas para plataformas automotrices, las nuevas antenas patentadas de banda ultra ancha (UWB) de alta precisión y las nuevas antenas GNSS L1/L2/L5 SMD basadas en LDS y con polarización circular.
- Demostraciones en vivo de KYOCERA AVX Solución activa de conmutación de banda de antena. y plataforma giratoria para pruebas de rendimiento de Wi-Fi.
- Demostraciones en video y muestras in situ de las soluciones de antenas activas KYOCERA AVX, incluidas sus antenas híbridas P-Sensor, que también actúan como sensores de proximidad, y sus Sistemas de antena de dirección activa, que optimizan continuamente las direcciones de las antenas, crean múltiples patrones de radiación y seleccionan el mejor para lograr un aumento significativo en el alcance, la confiabilidad y la velocidad en aplicaciones comerciales y residenciales con condiciones de conectividad desafiantes.
- Estudios de casos de clientes que presentan soluciones de antena KYOCERA AVX, incluidos medidores inteligentes, rastreadores de activos y La nueva WLAN-Box 3 de Swisscom, que está equipado con 10 antenas KYOCERA AVX personalizadas de alto rendimiento y ofrece un excelente rendimiento tribanda de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz en un factor de forma compacto optimizado para ampliar el alcance de Wi-Fi en aplicaciones residenciales.
- El Optimizador de soluciones de IoT impulsado por Deutsche Telekom IoT y ofrecido en asociación con KYOCERA AVX. Esta herramienta interactiva de diseño de gemelos digitales para soluciones de IoT alimentadas por baterías permite a los usuarios modelar y validar de forma rápida, precisa y rentable dispositivos IoT de banda estrecha y LTE-M equipados con antenas KYOCERA AVX.
- Compacto, de alta densidad de potencia interruptores de potencia de estado sólido a bordo para aplicaciones de baterías de automóviles de alto voltaje y 48 voltios.
- Módulos de potencia GaN y SiC para configuraciones de inversor de medio puente.
- Cargadores a bordo refrigerados por aire y líquido Clasificados respectivamente para 3.3kW y 6.6kW.
Las tecnologías avanzadas de antena y componentes de RF de KYOCERA AVX se prueban y prueban en aplicaciones de 5G, sub-6GHz y de ondas milimétricas, así como en aplicaciones celulares, 4G LTE, LPWAN, GNSS, Bluetooth, UWB, SATCOM y Wi-Fi. Las soluciones avanzadas de control y sensores de KYOCERA SLD Laser se prueban y prueban en aplicaciones de inversores de energía para automóviles, sistemas de gestión de baterías y trenes de potencia eléctricos.
“Estamos encantados de participar en CES 2023 y muy entusiasmados con nuestra primera exposición”, dijo Carmen Redondo, directora de marketing global – Antenas de KYOCERA AVX. “Estoy especialmente ansioso por demostrar nuestras tecnologías y productos avanzados de antenas y componentes de RF para nuestros clientes y socios de la industria y participar en el panel de discusión de IMC sobre IoT para el cuidado de la salud y compartir la visión y experiencia de KYOCERA AVX en hardware inalámbrico para aplicaciones de próxima generación. .”
Para obtener más información sobre la presentación y exposición de KYOCERA en CES 2023, visite KYOCERA AVX en el stand n.° 11123 y KYOCERA SLD Laser en el stand n.° 7075 del 5 al 8 de enero o comuníquese con Carmen Redondo o Paul Rudy. Para obtener más información sobre la amplia cartera de soluciones avanzadas de antenas y componentes de RF de KYOCERA AVX, visite el Guía de referencia rápida de soluciones de antena y Suscríbase al boletín informativo RF Solutions de la empresa.. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.