Serie KYOCERA 5908 | Impulsando la conectividad de alta velocidad
Conectores de placa a placa blindados innovadores para una protección EMI confiable

Kyocera Corporation (Presidente: Hideo Tanimoto) ha desarrollado el conector placa a placa de la serie 5908 con paso de 0.4 mm, el primero de su gama con una estructura totalmente blindada. Las ventas de este producto, que mejora las características EMI al suprimir las interferencias electromagnéticas y admite la transmisión de alta velocidad, comenzaron el jueves 31 de julio de 2025.

Conector de la serie 5908
    Principales características:
  • La estructura completamente blindada proporciona excelentes características EMI y admite la transmisión de datos de alta velocidad.
  • Un mecanismo de bloqueo único aumenta la robustez y mejora la fuerza de retención en un 30 %

A medida que avanzan las tecnologías de comunicación y procesamiento de la información, dispositivos como teléfonos inteligentes y relojes inteligentes requieren conectores cada vez más sofisticados. Mejorar las características EMI durante la transmisión a alta velocidad se ha convertido en un reto importante para estas aplicaciones.

Kyocera abordó este desafío al introducir una estructura totalmente blindada en el conector de placa a placa de la Serie 5908 con paso de 0.4 mm, que suprime eficazmente la intrusión y las fugas de ruido y ofrece excelentes características EMI.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
1. La estructura completamente blindada proporciona excelentes características EMI y admite transmisión de alta velocidad.

Se ha adoptado una estructura completamente protegida, en la que la circunferencia exterior de ambos lados del enchufe
El lado del receptáculo está cubierto con un metal conductor (Figura 1). Dado que la estructura completamente blindada cubre el cuerpo principal y la zona de acoplamiento del conector con una carcasa metálica, puede suprimir al máximo la intrusión y la fuga de ruido, mejorando así las características EMI. Al acoplarse, este producto forma una estructura de doble blindaje que permite el paso de los circuitos de señal eléctrica a través del blindaje, lo que suprime la generación de ruido (Figura 2).

Admite estándares de transmisión de alta velocidad | PCI Express*3 Gen.3 (8 Gbps) y USB*4 3.2 Gen.2 (10 Gbps), etc.


Figura 1:Estructura blindada
El lado del enchufe y el lado del receptáculo que se muestran en el diagrama superior están acoplados.
La sección del escudo se vuelve doble

Figura 2:
Flujo de señales eléctricas (línea roja) en la estructura del escudo

Figura 3:
Diferencia en el ruido generado durante el flujo de corriente entre un dispositivo sin blindaje
Estructura y una estructura totalmente blindada (serie 5908) (resultados del análisis)
2. El mecanismo de bloqueo único aumenta la robustez y mejora la fuerza de retención en un 30% | Ambos componentes también cuentan con un diseño en forma de R para facilitar el montaje y mejorar la trabajabilidad.

El conector macho tiene una forma convexa y el receptáculo, una forma cóncava, lo que crea una estructura de bloqueo que garantiza un acoplamiento seguro y aumenta la fuerza de retención en un 30 % en comparación con nuestros productos anteriores. Ambos componentes también tienen un diseño en forma de R para facilitar el montaje y mejorar la manejabilidad.


Figura 4: Mecanismo de bloqueo
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO | Serie 5908
Nombre del productoSerie 5908
Paso0.4 mm
TamañoAnchura: 4.2mm
Altura de apilamiento: 2.0 mm
No. de posiciones20 a 50
Rango de temperatura de funcionamiento-40 ℃ a + 125 ℃
  • *1 – Una estructura en la que tanto la circunferencia exterior del lado del enchufe como el lado del receptáculo del conector están cubiertos con metal conductor.
  • *2 – Interferencia Electromagnética: Características respecto a la cantidad de interferencia electromagnética generada y la resistencia a dicha interferencia.
  • *3 – PCI Express (PCIe): un estándar de bus serial de alta velocidad para conectar tarjetas de expansión internas (como placas gráficas y SSD) a la placa base de una computadora personal.
  • *4 – USB: Una interfaz de propósito general para conectar computadoras personales y dispositivos periféricos (como ratones, teclados y dispositivos de almacenamiento).

ACERCA DE KYOCERA

Corporación Kyocera (TOKIO:6971, https://global.kyocera.com/), empresa matriz y sede global del Grupo Kyocera, fue fundada en 1959 como productora de cerámica fina (también conocida como "cerámica avanzada"). Al combinar estos materiales de ingeniería con metales e integrarlos con otras tecnologías, Kyocera se ha convertido en un proveedor líder de componentes industriales y automotrices, paquetes de semiconductores, dispositivos electrónicos, sistemas de energía inteligente, impresoras, fotocopiadoras y teléfonos móviles. Durante el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2025, los ingresos por ventas consolidados de la compañía alcanzaron los 2 billones de yenes. Kyocera ocupa el puesto número 1,123 en la lista "Global 2025" de 2000 de la revista Forbes, que incluye a las empresas que cotizan en bolsa más grandes del mundo, y ha sido incluida entre las "100 empresas con gestión más sostenible del mundo" por The Wall Street Journal.

CONTACTO

KYOCERA Corporation (Japón) Comunicaciones corporativas
Oficina central TEL: +81-(0)75-604-3416 Correo electrónico: webmaster.pressgl@kyocera.jp