Cinco ventajas de los conectores AVX Poke-Home
Escrito por: Raúl Saucedo
Abstracto:
El conector de inserción se introdujo originalmente como una solución altamente confiable para conectar una pequeña cantidad de cables discretos a un conjunto de placa de circuito impreso. Primero se pela el cable y luego se inserta en el conector. Las guías de alambre integrales y un tope final aseguran el posicionamiento adecuado del alambre durante la inserción. Los contactos de alta fuerza de doble haz (normalmente cobre berilio) proporcionan una resistencia eléctrica extremadamente baja y maximizan la retención del cable. En...
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
El conector de inserción se introdujo originalmente como una solución altamente confiable para conectar una pequeña cantidad de cables discretos a un conjunto de placa de circuito impreso. Primero se pela el cable y luego se inserta en el conector. Las guías de alambre integrales y un tope final aseguran el posicionamiento adecuado del alambre durante la inserción. Los contactos de alta fuerza de doble haz (normalmente cobre berilio) proporcionan una resistencia eléctrica extremadamente baja y maximizan la retención del cable. En...