Todos nosotros, en todos los niveles, funciones y negocios, sentimos la importancia y la intensidad que rodea la situación de la pandemia mundial de COVID-19, tanto en nuestra vida personal como profesional. Los equipos de toda la empresa se han reunido diariamente para abordar problemas críticos de empleados y clientes. Lo que motiva a KYOCERA AVX todos los días es saber que, a pesar de la situación actual, estamos a la altura del desafío mientras nuestras plantas de fabricación continúan cumpliendo con los requisitos de nuestros clientes en todo el mundo.

KYOCERA AVX se enorgullece de ser una parte integral de una cadena de suministro que cumple con los requisitos urgentes de las instituciones y profesionales de la salud que luchan contra la pandemia global de COVID-19. Estamos viendo un rápido aumento en la demanda de equipos médicos críticos por parte de los clientes, incluidos ventiladores pulmonares, rayos X móviles, sistemas de tomografía computarizada, ultrasonido además monitores de paciente. Como tal, estamos respondiendo y preparando nuestras plantas para apoyar activamente la fabricación de todos los componentes necesarios para producir el equipo médico necesario para prevenir una mayor propagación del virus y tratar a quienes han sido infectados.

Como empresa de fabricación global, también ofrecemos soporte logístico global para las entregas de piezas utilizadas en una amplia gama de dispositivos de hardware médico fabricados por empresas como GE Healthcare, Philips, Smith Medical, Sinocare y muchas otras.

En un ejemplo reciente, KYOCERA AVX se ha comprometido a entregar rápidamente condensadores de tantalio de alta calidad desde su planta en Lanskroun, República Checa, directamente a la empresa Smith Medical del Reino Unido, que necesita urgentemente construir 10,000 ventiladores para hospitales e instituciones sanitarias. El requisito de tres tipos de piezas de la serie TRJ se procesó con la máxima urgencia para entregarlo en el menor plazo manteniendo su alto estándar de calidad.

Las plantas han hecho y siguen haciendo su mejor esfuerzo para entregar todas las piezas lo antes posible, con los plazos de entrega más cortos posibles. Ha sido un tremendo esfuerzo de equipo funcionar de manera efectiva y eficiente para minimizar todos los retrasos.

KYOCERA AVX se enorgullece de ser una parte clave de la cadena humana para salvar vidas. Queremos agradecer a nuestros clientes y empleados por su continua paciencia y apoyo y, lo más importante, por ayudarse mutuamente durante este tiempo. Seguimos monitoreando la situación en los niveles más altos y proporcionaremos más actualizaciones a medida que haya información disponible.

Visite en www.kyocera-avx.com/covid-19 para futuras actualizaciones.

EJEMPLO DE CIRCUITOS DE VENTILADOR

CPU del ventilador y control del controlador

CPU del ventilador y control del controlador
Haga clic en la imagen para ver la versión más grande

Ventilador tradicional de alta gama

Ventilador tradicional de alta gama
Haga clic en la imagen para ver la versión más grande

KYOCERA AVX proporciona una amplia gama de componentes que son fundamentales para la electrónica médica en general y específicamente para los ventiladores. Los NTC KYOCERA AVX miden el gas y la temperatura del paciente. Se utilizan condensadores cerámicos y de tantalio, así como diodos Schottky, en todo el sistema de suministro de energía que alimenta las bombas, los motores, las pantallas y la lógica de control de los ventalitors. Los TransGuard se utilizan como protección contra voltajes transitorios en interfaces, teclados, pantallas táctiles y alarmas de audio.

COMPONENTES CRÍTICOS DE LOS CIRCUITOS DE EJEMPLO ANTERIORES
DISPOSITIVOS IMPLANTABLES / EXTERNOS | SOPORTE DE VIDA Y NO SOPORTE DE VIDA

KYOCERA AVX tiene más de 20 años de experiencia en el suministro de condensadores, filtros y otros componentes para la industria de dispositivos médicos. Ofrecemos tecnología y confiabilidad líderes en la industria, y tenemos un profundo conocimiento de los requisitos de la industria de la electrónica médica. Nuestros sistemas de calidad lideran la industria y respaldan el control de cambios, la documentación, las especificaciones y los procedimientos de prueba específicos del cliente. Contamos con una amplia gama de soluciones para dispositivos Clase 3 que cumplen con los requisitos más estrictos y ofrecemos componentes rentables para Clase 1 y Clase 2 que le permiten satisfacer los requisitos de la FDA para sus sistemas.

APLICACIÓN ESPECÍFICA
DISPOSITIVOS
ALTA FIABILIDAD
PROYECCIÓN
CAPACIDAD DE PRUEBAS MÁS AMPLIA
EN LA INDUSTRIA