Mecanismos de conductividad y características de descomposición de los condensadores de óxido de niobio
Escrito por: J. Sikula | J. Hlavka | V. Sedlákova | L.Grmela | P. Hoeschl | T. Zednicek | Z. Sita
Abstracto:
El condensador de óxido de niobio ya ha encontrado su lugar en el mercado como un componente que no se quema, confiable y rentable. Se ha realizado el estudio de los mecanismos de conductividad para demostrar su excelente estabilidad, fiabilidad y rendimiento sin combustión. Conjunto de mediciones eléctricas como características VA en modo directo e inverso, características de frecuencia de capacitancia, temperatura o dependencia del tiempo de parámetros básicos junto con mediciones de parámetros físicos básicos permitieron proponer el modelo teórico del sistema NbO – Nb2O5 – MnO2. El condensador NbO muestra un mecanismo de conductividad idéntico al del condensador de tantalio, pero además aparece un mecanismo único después de la ruptura dieléctrica. Provoca un modo de falla de alta resistencia del capacitor NbO y limita la corriente por debajo del punto de fuga térmica del capacitor, lo que evita que el capacitor se queme, mientras que las características de filtrado permanecen sin cambios.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
El condensador de óxido de niobio ya ha encontrado su lugar en el mercado como un componente que no se quema, confiable y rentable. Se ha realizado el estudio de los mecanismos de conductividad para demostrar su excelente estabilidad, fiabilidad y rendimiento sin combustión. Conjunto de mediciones eléctricas como características VA en modo directo e inverso, características de frecuencia de capacitancia, temperatura o dependencia del tiempo de parámetros básicos junto con mediciones de parámetros físicos básicos permitieron proponer el modelo teórico del sistema NbO – Nb2O5 – MnO2. El condensador NbO muestra un mecanismo de conductividad idéntico al del condensador de tantalio, pero además aparece un mecanismo único después de la ruptura dieléctrica. Provoca un modo de falla de alta resistencia del capacitor NbO y limita la corriente por debajo del punto de fuga térmica del capacitor, lo que evita que el capacitor se queme, mientras que las características de filtrado permanecen sin cambios.