Duplicar la duración de la batería en aplicaciones industriales
5 de diciembre de 2019 | 11:00 AM EST
La duración de la batería es un problema en muchos diseños que buscan una gran capacidad de almacenamiento de energía como respaldo. Este seminario web destacará los supercondensadores como un método para extender la vida útil de la batería primaria/secundaria en un mínimo de 2 veces. También se discutirá la capacidad de personalizar y aumentar el voltaje de trabajo con combinaciones en serie/paralelo.
Esta presentación está dirigida al ingeniero de diseño que se centra en aplicaciones con una batería primaria/secundaria a lo largo de la línea eléctrica principal del diseño. El seminario web está copatrocinado por TTI, Inc.. y será presentado por Eric DeRose, ingeniero de producto AVX para SuperCapacitors.
INSCRÍBETE AHORA