Análisis de la corriente de fuga del condensador de tantalio sólido

Análisis de la corriente de fuga del condensador de tantalio sólido
Escrito por: RW Franklin
Abstracto:
La corriente de fuga de un condensador de tantalio sólido es la suma de varios factores independientes. A partir de mediciones de fugas en una variedad de condiciones de prueba se puede lograr cierto grado de separación de estos componentes de la corriente y así se puede evaluar la importancia relativa de los factores que conducen a fugas altas. Hay un nivel de fondo presente directamente relacionado con la absorción dieléctrica y contribuye al factor de pérdidas del condensador. No es una verdadera fuga. Además de esta corriente de absorción hay otros componentes, la mayoría de los cuales esencialmente pasan por alto la mayor parte del dieléctrico. Pueden ser huellas de humedad o dióxido de manganeso o puntos de rotura en la capa dieléctrica. Estos patrones de comportamiento típicos se describen en detalle.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO