CASO DE ESTUDIO
Un dispositivo sólido y liviano diseñado para el seguimiento de trabajos pesados: Abeeway, una historia de éxito de un cliente.
INTRODUCCIÓN
El rastreador robusto multimodo que nunca pierde la vista

Abeeway es un proveedor líder de soluciones de geolocalización multitecnológicas y de bajo consumo para el Internet de las Cosas (IoT). Anteriormente filial de Actility y ahora parte del Grupo Netmore, la empresa es reconocida como líder del mercado en rastreo de interiores y exteriores con baterías. Sus dispositivos combinan tecnologías celulares, GPS, Wi-Fi, Bluetooth y LoRaWAN™ para ofrecer una visibilidad precisa y continua de los activos en diversos entornos. Diseñadas para un consumo de energía ultrabajo, sus soluciones garantizan una larga duración de la batería a la vez que mantienen un rendimiento fiable. Prestan servicio a una amplia gama de sectores, como la logística, el transporte, la construcción y la industria, ofreciendo soluciones para la gestión de activos, la visibilidad de la cadena de suministro y la seguridad laboral.

EL RETO

El objetivo de Abeeway es desarrollar un nuevo rastreador compacto, ligero y robusto para un seguimiento intensivo que logre un posicionamiento de alta precisión gracias a su dispositivo multimodo con sensores integrados que combinan tecnología celular, GPS, GPS de bajo consumo, rastreador Wi-Fi, BLE y geolocalización LoRa. Este dispositivo debe contar con certificación ATEX.

El principal reto para llevar este tipo de rastreadores al mercado es la dificultad fundamental de tener un tamaño compacto, la necesidad de robustez, la integración multi-tecnología con GPS, LoRa, Wi-Fi, BLE, LTE-M/NB-IoT en el mismo dispositivo manteniendo un alto rendimiento.

La robusta carcasa protectora, si bien es esencial en entornos hostiles, también debilita las señales de radio, lo que dificulta considerablemente la comunicación fiable. Esto dificulta enormemente la integración y el ajuste preciso de múltiples antenas en un espacio tan reducido.

Todos los componentes integrados en la PCB junto con los altos requisitos de precisión también crean una demanda sustancial de energía, lo que convierte en un importante obstáculo de ingeniería lograr la larga vida útil de la batería deseada, incluso con un diseño de batería de alta capacidad.

Por último, el pequeño tamaño de la PCB hace que la cobertura simultánea de todas las bandas de frecuencia globales sea muy complicada, lo que requiere un compromiso de diseño que se basa en un mecanismo de conmutación entre tecnologías (LoRa y módulos celulares).


LA SOLUCIÓN

Para que este dispositivo funcione, se necesitan varios componentes de RF activos y pasivos, desde antenas hasta módulos, baterías, supercondensadores, conmutadores, etc.

Aquí es donde se requirió la experiencia de KYOCERA AVX y Sequans. El soporte de ingeniería y pruebas de primer nivel de KYOCERA AVX brindó la confianza a Abeeway para desarrollar conjuntamente este producto, lo que garantizó un diseño exitoso. La especialización de Sequans en tecnología celular inalámbrica 4G/5G para el Internet de las Cosas (IoT) y su completo portafolio, que incluye plataformas LTE-M/NB-IoT, 4G LTE Cat 1bis y 5G NR RedCap/eRedCap, diseñaron la solución a medida para el innovador rastreador multimodo de Abeeway.

1. Solución de antena propuesta

Este dispositivo es compatible con las tecnologías LTE-M/NB-IoT, LoRa, GPS y Bluetooth/Wi-Fi simultáneamente, lo que requiere al menos cuatro antenas. En lugar de integrar dos antenas diferentes en este pequeño dispositivo, el equipo de ingeniería de KYOCERA AVX desarrolló una solución que combina LTE y LoRa. Esta solución no solo reduce el tamaño de la placa de circuito impreso (PCB), sino que también reduce el riesgo de acoplamiento entre las antenas y el coste del dispositivo al adquirir una sola antena para una doble funcionalidad. La antena integrada 1004795 ofrece un alto rendimiento en un formato compacto con un plano de tierra reducido, lo que la hace ideal para este tipo de dispositivo.

La segunda antena integrada en este dispositivo es la 1001312, que cubre Wi-Fi/BT de 2.4 GHz. Su reducido tamaño de 2.0 x 1.2 x 0.55 mm constituye su mayor ventaja para su implementación en cualquier diseño. Con una eficiencia media del 68 % en un tamaño tan reducido, esta antena se integra perfectamente en este rastreador.

En el caso de las antenas, cada cambio en la PCB puede afectar el rendimiento de la antena/dispositivo, por lo que era fundamental contar con el soporte de KYOCERA AVX en este sentido. "Cada vez que se realizan cambios en la PCB, independientemente de la frecuencia", comentó Stéphane Boudaud, Director Sénior de I+D de Ingeniería en Abeeway, "podíamos simplemente entregar el dispositivo para su ajuste, adaptación u optimización y siempre recibíamos el mejor soporte en los plazos más breves, lo que contribuyó a forjar esta relación y esta solución junto con KYOCERA AVX".

2. Integración de módulos

Las soluciones celulares representan el componente de RF más complejo del sistema debido a su sofisticada arquitectura, gestión multibanda, compatibilidad con movilidad, estrictos requisitos de seguridad y la necesidad de cumplir con múltiples especificaciones regulatorias y de operadores, así como con criterios de certificación, a la vez que ofrecen compatibilidad con bajo consumo. La selección de Sequans para la parte celular de este rastreador permitió una implicación directa del fabricante de chipsets, lo que permitió la entrega de su solución líder en un módulo preintegrado: el Monarch GM02S, un módulo LTE-M/NB-IoT de modo dual de vanguardia, optimizado para un consumo ultrabajo (1 uA en modo de suspensión profunda), en un encapsulado LGA compacto (16.3 mm x 17 mm). Además, el módulo Sequans Monarch GM02S es compatible con un gran número de antenas estándar KYOCERA AVX.

Además, Sequans aportó su experiencia a Abeeway durante la fase de diseño del hardware del rastreador, para garantizar un rendimiento de RF óptimo en modo conducido, minimizando la pérdida de trayectoria entre la salida de RF del módulo y la antena.

3. Supercondensadores

Para garantizar un rendimiento fiable en escenarios de seguimiento reales y exigentes, el rastreador compacto Abeeway incorpora supercondensadores KYOCERA AVX SCMQ14D474MRBB0 como elemento clave de su arquitectura de alimentación. Estos supercondensadores están diseñados específicamente para gestionar picos cortos de alto consumo de energía que se producen durante la transmisión inalámbrica de datos, como la adquisición de posición GNSS y los enlaces ascendentes de red. Al absorber y suministrar ráfagas de potencia justo cuando se necesitan, los supercondensadores reducen la carga instantánea de la batería principal, evitando caídas de tensión y minimizando su estrés.

Este enfoque inteligente de almacenamiento de energía permite que el Abeeway Compact Tracker funcione de forma más eficiente en una amplia gama de casos de uso, como el seguimiento de activos, la logística y las aplicaciones de monitorización remota, donde un rendimiento constante y una larga vida útil son fundamentales. Al descargar la demanda máxima de energía de la batería, los supercondensadores ayudan a preservar su salud a lo largo del tiempo, lo que se traduce en una mayor vida útil, menos intervenciones de mantenimiento y un menor coste total de propiedad. En definitiva, la integración de la tecnología de supercondensadores KYOCERA AVX desempeña un papel crucial para ofrecer la fiabilidad y robustez duraderas necesarias para las implementaciones de IoT a gran escala.

Resultados
Durante la implementación, el rastreador Combo LoRa/LTE seleccionó dinámicamente la red más adecuada en función del consumo de energía, la disponibilidad de la red y la criticidad de los mensajes.

En las zonas con cobertura LoRa, el rastreador utilizó principalmente transmisiones LoRa, lo que permitió la mensajería frecuente basada en eventos con un impacto mínimo en la duración de la batería. La comunicación celular LTE se utilizó automáticamente como respaldo cuando LoRa no estaba disponible o cuando se requerían mayores volúmenes de datos, como para informes periódicos o eventos críticos.

Esta estrategia de comunicación híbrida dio como resultado una mejor autonomía de la batería al tiempo que mantuvo una entrega confiable de datos en condiciones de red heterogéneas, lo que demuestra la robustez y eficiencia del rastreador en la operación del mundo real.

Alimentado por tres baterías AA reemplazables de 2.7 Ah, su larga vida útil le permite funcionar hasta 7 años utilizando un escaneo de Wi-Fi por hora.

Este estudio de caso ilustra la implementación exitosa de un rastreador híbrido LoRa/LTE a través de la estrecha colaboración entre Abeeway, KYOCERA AVX y Sequans.

REFERENCIAS / CONTACTO

Referencias/Hoja de datos:

Contacto:

Potenciando la conectividad inalámbrica

Descubra nuestras soluciones de antenas líderes

ÚLTIMAS NOTICIAS DE ANTENA

El nuevo KYOCERA AVX Antenna Integrator Studio está diseñado para simplificar, acelerar y optimizar el proceso de selección de antenas para RF...
Estamos muy orgullosos de ver que nuestra antena #KYOCERAAVX Iridium LDS Cap desempeña un papel clave en el éxito de este satélite...
El nuevo KYOCERA AVX Antenna Integrator Studio está diseñado para simplificar, acelerar y optimizar el proceso de selección de antenas para RF...
Cargando ...