CASO DE ESTUDIO
INTRODUCCIÓN

La industria ganadera tiene una gran importancia económica, en particular el ganado vacuno, que suele alcanzar precios más altos que otras carnes debido a su calidad y a la demanda del mercado. El ganado vacuno contribuye sustancialmente al suministro mundial de alimentos, aportando proteínas esenciales. Los precios del ganado vacuno pueden variar significativamente según la raza, la edad, el peso, la salud, las condiciones del mercado e incluso la ubicación geográfica. En promedio, los precios del ganado vacuno pueden llegar a superar los mil dólares por cabeza, y las razas de carne de primera calidad o animales específicos de alta calidad pueden alcanzar significativamente más. Este valor económico sustenta los medios de vida de toda la cadena de suministro, incluidos agricultores, ganaderos, procesadores de carne y distribuidores.

Riesgos asociados a los activos ganaderos:

Los ganaderos se enfrentan a varios riesgos que pueden afectar su rentabilidad y el valor de sus activos:

  • Enfermedad: Los brotes de enfermedades pueden devastar los rebaños, lo que produce pérdidas financieras por los costos del tratamiento, reducción de la productividad y mortalidad.
  • Pérdida: El ganado se puede perder debido a robos, depredadores o simplemente por extraviarse y perderse, particularmente en áreas de pastoreo grandes y remotas.
  • Otros riesgos: Los riesgos adicionales incluyen desastres naturales (inundaciones, sequías, incendios), fluctuaciones del mercado, aumentos en los costos de los alimentos y cambios regulatorios que afectan la gestión del ganado.

Abordar estos mismos desafíos es donde la innovación tecnológica cobra un valor incalculable. Soluciones como el crotal inteligente 701x xTpro permiten monitorear proactivamente la salud y la ubicación del ganado, convirtiendo las posibles amenazas en situaciones controlables y ofreciendo a los ganaderos mayor control y tranquilidad.

Transformando la gestión ganadera con inteligencia satelital

701x, una empresa de tecnología ganadera de precisión con sede en Dakota del Norte, está revolucionando la industria ganadera con su etiqueta inteligente xTpro, una herramienta innovadora que brinda información en tiempo real sobre la salud animal, el rendimiento reproductivo y la ubicación a través de un dispositivo resistente y compacto que se monta en la oreja del ganado.

En colaboración con Skylo y KYOCERA AVX, el 701x ha impulsado un gran avance en la gestión remota de ganado. El xTpro funciona más allá de las limitaciones de las redes celulares tradicionales, abriendo nuevas oportunidades para las operaciones ganaderas remotas en todo el mundo. Esta innovadora colaboración ha dado como resultado un dispositivo robusto y compacto, además de transformador, especialmente en zonas con conectividad limitada.

Esta asociación ha sido fundamental para desarrollar un dispositivo robusto, liviano y altamente integrado que está cambiando el futuro de la industria agrícola, donde la conectividad es escasa y cada gramo de hardware cuenta.

Antecedentes del cliente: 701x

Con sede en Dakota del Norte, 701x es conocida por resolver los desafíos heredados de la cadena de suministro de carne de res mediante tecnologías de vanguardia como Edge AI y conectividad satelital para modernizar la ganadería. Con una gama de productos diseñada para productores comerciales, productores de ganado de cría y asociaciones de criadores, 21x busca ofrecer datos de mayor calidad, tomar decisiones más rápidas y, en definitiva, una industria ganadera más sostenible.

Con su etiqueta auricular inteligente xTpro, 701x permite monitorear el ganado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin depender de una infraestructura celular o Wi-Fi, una capacidad esencial en áreas rurales donde dicha infraestructura inalámbrica a menudo no está disponible o tiene un costo prohibitivo.


EL RETO Seguimiento de ganado en tiempo real en entornos remotos

Los operadores y redes celulares se centran en la ubicación y el destino de las personas. Los ganaderos suelen operar en vastos territorios aislados, fuera de los principales centros de población, donde la cobertura celular es inconsistente o inexistente. Los sistemas tradicionales de monitoreo ganadero se ven limitados por esta falta de conectividad, lo que obliga a los ganaderos a depender de observaciones ineficientes y conjeturas, en lugar de aprovechar el poder del big data.

701x se propuso resolver este problema mediante la creación de un crotal inteligente capaz de proporcionar datos fiables de ubicación, actividad reproductiva y salud en tiempo real, a gran escala y desde cualquier lugar. Sin embargo, crear un dispositivo conectado por satélite, ultracompacto y energéticamente eficiente, lo suficientemente pequeño como para un crotal, planteó un importante reto de ingeniería.

LA SOLUCIÓN | Conectividad satelital Skylo e innovación en antenas KYOCERA AVX

Para superar el desafío de la conectividad, 701x integró la tecnología de Red No Terrestre (NTN) de Skylo en la etiqueta xTpro. La red satelital global de Skylo garantiza una conectividad confiable y de bajo consumo incluso en las zonas de pastoreo más remotas.

Un factor clave para esta innovación fue la colaboración con KYOCERA AVX, cuyo equipo de diseño de antenas desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del xTpro, desde su concepción hasta la certificación final. En estrecha colaboración con el equipo de ingeniería de 701x, KYOCERA AVX desarrolló una antena todo en uno totalmente personalizada, compatible con las bandas satelitales LTE, GNSS y NTN, todo en un formato compacto y ligero, ideal para dispositivos portátiles para animales.

Seguimiento del ganado de forma más inteligente: ligero, con energía solar y compatible con satélites

La etiqueta 701x xTpro rastrea continuamente al ganado sin necesidad de equipo adicional. Esta etiqueta no requiere apuntar manualmente hacia satélites, una estación base o una antena para obtener conexión, se mueve con el ganado y no interfiere con sus movimientos diarios. El ganado es muy sensible a cualquier objeto que cuelgue de su oreja; por lo tanto, muchas soluciones de rastreo de activos disponibles comercialmente son demasiado pesadas para adaptarse a un formato adecuado. 701x dedicó mucho tiempo a optimizar el peso adecuado de su etiqueta. Si bien no existen requisitos estrictos de masa, ¡cuanto más pequeño, mejor cuando se trata de tecnología para animales! La etiqueta xTpro pesa 51.5 gramos, aproximadamente el peso de un huevo grande. Esta solución también debía ser consciente del consumo de energía. No hay garantía de que una vaca se posicione con la celda solar al sol todos los días. Por lo tanto, la etiqueta necesitaba optimizar la gestión de energía para que siguiera funcionando durante un largo período de tiempo, incluso con una carga mínima.

Con 60 mm de ancho, 185 mm de alto y 25 mm de grosor desplegada (aproximadamente el tamaño de una funda de gafas de sol), esta etiqueta no solo es pequeña, ligera y compacta, sino que también cuenta con un sistema inteligente de apagado automático que puede proporcionar información y datos útiles durante muchos días, independientemente de las condiciones climáticas. Este formato incluye un panel solar de 250 MW y una batería, lo que significa que la etiqueta tendría que permanecer en total oscuridad durante más de un mes antes de entrar en estado de inactividad a la espera de carga.

EL RESULTADO | Inteligencia ganadera escalable y conectada por satélite

La integración de la conectividad Skylo y la antena personalizada de KYOCERA AVX ha permitido alcanzar nuevos niveles de escalabilidad y confiabilidad para 701x y ganaderos de todo el mundo. Con la etiqueta xTpro, ahora certificada por Skylo, los productores pueden monitorear el ganado en tiempo real, desde cualquier lugar con acceso a cielo abierto.

Los beneficios son evidentes: una ganadería más inteligente, menos pérdidas y mayor bienestar animal. Los productores ahora tienen acceso 24/7 a la ubicación, el rendimiento reproductivo y las tendencias de salud sin necesidad de pisar el pasto, lo que lleva a la industria ganadera a la era de la inteligencia conectada.

La asociación entre 701x, Skylo y KYOCERA AVX muestra lo que es posible cuando la conectividad satelital y la ingeniería inteligente se unen para resolver problemas del mundo real e impulsar un cambio transformador, una etiqueta auricular a la vez.

Potenciando la conectividad inalámbrica

Descubra nuestras soluciones de antenas líderes

ÚLTIMAS NOTICIAS DE ANTENA

El nuevo KYOCERA AVX Antenna Integrator Studio está diseñado para simplificar, acelerar y optimizar el proceso de selección de antenas para RF...
Estamos muy orgullosos de ver que nuestra antena #KYOCERAAVX Iridium LDS Cap desempeña un papel clave en el éxito de este satélite...
El nuevo KYOCERA AVX Antenna Integrator Studio está diseñado para simplificar, acelerar y optimizar el proceso de selección de antenas para RF...
Cargando ...