AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, fue reconocido en la reciente Conferencia Ejecutiva de la Asociación de la Industria de Componentes Electrónicos (ECIA) por su apoyo a la Competencia de Robótica FIRST® 2014. Fundada en 1989, FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) es una organización sin fines de lucro que crea programas accesibles e innovadores diseñados para motivar a los jóvenes a buscar oportunidades educativas y profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), como así como fomentar su confianza en sí mismos, conocimientos y habilidades para la vida.
Apodado un "deporte universitario para la mente", la FIRST Robotics Competition (FRC) combina la emoción del deporte con los rigores de la ciencia y la tecnología, brindando a los estudiantes una oportunidad única de participar en la "ingeniería del mundo real". Bajo reglas estrictas, recursos limitados y limitaciones de tiempo, equipos de 25 estudiantes o más tienen el desafío de recaudar fondos, crear una marca de equipo, perfeccionar sus habilidades de trabajo en equipo y construir y programar colectivamente un robot capaz de realizar una serie de tareas prescritas más. más eficazmente que los robots de la competencia. Los estudiantes que participan en el FRC trabajan y aprenden de ingenieros profesionales, construyen y compiten con un robot de su propio diseño, aprenden a utilizar software y hardware sofisticados y compiten y cooperan en alianzas y torneos para tener la oportunidad de participar en el PRIMER Campeonato Mundial y calificar para una parte de más de $18 millones en becas universitarias.
“AVX reconoce la importancia de alentar a los estudiantes a desarrollar un interés en la ciencia y la tecnología y se enorgullece de apoyar la Competencia de Robótica FIRST, una iniciativa innovadora y práctica que alienta a los estudiantes de secundaria a explorar y seguir estudios y carreras STEM, y a ser reconocidos por la ECIA por nuestras contribuciones al programa”, dijo el vicepresidente de ventas de AVX, Pete Venuto.