El papel de tantalio AVX seleccionado como "artículo técnico excepcional" en CARTS Europe

AVV372
El condensador de tantalio de AVX proporciona una solución de ahorro de costes

AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos avanzados y soluciones avanzadas, ha sido galardonado con el 'Premio al artículo técnico destacado' en la Conferencia CARTS Europa 2008. El artículo se titula “Nuevo condensador multiánodo de tantalio ESL bajo y perfil bajo” y fue escrito por Tomas Zedniček, Ladislav Marek y Stanislav Zedniček.

CARTS Europe es el principal simposio de la industria europea de componentes electrónicos pasivos, que muestra la excelencia técnica en materiales, aplicaciones, diseño, construcción, pruebas, confiabilidad y nuevas tecnologías. Los asistentes a la conferencia votan los premios al mejor y más destacado artículo.

Los tres autores, que trabajan en AVX Lanškroun, República Checa, trabajan en la industria del tantalio desde hace más de diez años. “El mercado electrónico actual está impulsado por usuarios individuales, la alta tecnología sólo se reconoce si ofrece una solución que ahorra costos. Lo hemos logrado con una nueva configuración de condensador de tantalio multiánodo que es más fácil de fabricar y proporciona una menor autoinductancia sin necesidad de cambiar el diseño de la PCB”, dijo Tomas Zedniček, director técnico de marketing de tantalio y uno de los coautores del artículo.

Hagan clic aqui para leer un artículo basado en el documento técnico galardonado.